MSP430朋友和家人、
我们的客户询问以下 FR6820 BOR 检测功能:
从 TI 数据表中可以看出、如果 RST 引脚电压低于1.66V 且持续时间长于2usec、我们认为它会触发 BOR、对吧?
->这种情况似乎是这样的。
如果我们在 RST 引脚上捕获以下脉冲信号、但 VDD 通常为3.3V、那么固件是否可以添加去抖时间来滤除该短脉冲以避免 MCU 复位?
-->某些 FW 控制确实受支持,但对于这种级别的脉冲/噪音降低,可能不支持
或者、BOR 硬件是否复位、只要发生 BOR、它就会在固件无法控制 MCU 时立即复位 MCU?
-->同样,虽然确实支持某些 FW 控制,但可能不支持此级别
此外、从 TI 数据表中、MCU 集成了内部数字滤波器以抑制短脉冲-那么固件是否配置此滤波器参数、例如脉冲持续时间? 还是它只是默认配置、不可配置? 如果是默认设置,则默认设置是什么?
-->需要 MSP 小组进一步评论,因为 DS 没有明确说明这一点
感谢您提供的任何信息!
此致、
Chris (客户)