This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:使用 AUX 切换时的行为

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612065/msp430f6779-behavior-when-switching-with-aux

器件型号:MSP430F6779

您好!

 我对 AUX 的行为有疑问。

将电源(3.3V)连接到 DVCC 并将电池(大约3.0V)连接到 AUXVCC1。
将 AUX 设置为硬件控制。

当 DVCC 的电源被关闭时、它将切换到 AUXVCC1、而不是 AUXVCC1的电压
下降了一会。

问题1.
切换时 AUXVCC1的电压下降是否正常?

问题2.
AUXVCC1从3.0V 下降至2.7V、然后恢复至3.0V。
这是否是制造硬件的问题?

问题3.
是否有办法抑制压降?
(电容器和布局?)

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    您能否确保遵循 数据表的"辅助电源建议运行条件"部分中指定的建议运行条件。 更具体地说、请确保您在 Vcc、AUX1、AUX2、VSYS、Vcore、 等等:

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在客户环境中、使用10微 F 电容器无法防止压降。

    这是在我的环境中确认的结果。
    AUXVCC 0:电源(3.0V ->关)
    AUXVCC 1:电池(CR 2032):电容4.7uF + 0.1uF

    黄色:AUXVCC0
    蓝色:AUXVCC1 (最小2.69v/最大2.99)

    这是 在 LPM3状态下 AUXVCC0电源关闭时的波形。

    问题

    关于此开关时的压降、是否有电流流动的数值(或指南)?
    (mA、mW ...)

    此致、

    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Da:

    这可能是由于 AUXVCC1电源是一个电阻较低的电池。 您能否尝试从3V 工作台电源提供 AUXVCC1并观察是否发生了同样的行为? 如果工作台电源不表现出同样的行为、那么我们知道这是因为电池的低电阻特性。 在这种情况下、我建议添加一个与电池串联的电阻器、以便在发生开关时限制流向 MSP430的电流。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、
    感谢您的重播。

    EVM 添加并确认了串联电阻、但没有变化。

    客户信息:即使 DVcc 和 AUXVCC1被软件切换、电压也会下降。

    作为一个实验、DVCC 和 AUXVCC1由软件切换、并且 DVCC 的电压被改变。
    因此、我们发现这种抑郁是由 DVCC 和 AUXVCC1之间的差异所改变的。

    从 DVcc 到 AUXVcc1
    DVCC < AUXVCC1:下降(之前的波形是这个条件)
    DVCC > AUXVCC1:上升
    DVCC = AUXVCC1:无

    在切换不同的电源时、这种上升和下降是不是吗?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:  

    我在理解您的最新帖子时遇到了一些小问题。 总结:

    1. 当 DVCC 小于 AUXVCC1 (DVCC < AUXVCC1)时、您会在切换期间看到 AUXVCC1上的压降
    2. 当 DVCC 大于 AUXVCC1 (DVCC > AUXVCC1)时、您会在切换期间看到 AUXVCC1上的电压上升
    3. 当两个电压相等时、不会发生电压中断

    在这些测试期间、您是否始终使用电池作为 AUXVCC1电源? 您是否尝试使用台式电源?

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    我正在尝试将电池(CR2032)连接到 AUXVcc1。


    这是另一个问题。
    我能不能认为 AUXVCC1的电压不小于 DVCC?


    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Da:

    在回答您的问题之前、您能观察到 AUXVCC1由工作台电源供电而不是由电池供电时的结果吗?

    我强烈怀疑此问题是电池物理属性固有的问题。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    我使用"稳压直流电源"进行了实验、但降低了、但电压下降了。

    (在本实验中、DVCC 和 AUXVCC 由软件在不改变外部状态的情况下切换。)

    黄色:DVCC =2.0V/蓝色:AUXVCC =3.0V/紫色:GPIO (事件触发器)

    电压降的放大部分。 在压降之前存在类似的噪声。

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Da:

    很抱歉我的答复很晚。 此帖子的通知在我的收件箱中丢失。 我刚刚在自己的设置上测试了这个、并且在 DVCC 被移除时、在 AUXVCC1上使用 CR2032电池时能够观察到电压下降。 但是、当我在 AUXVCC1上使用3.0V 工作台电源而不是 CR2032进行测试时、我没有看到任何压降。

    我想您在这里观察到的是由于您的电源无法快速补偿在 DVCC 关闭时 AUXVCC1上突然产生的电流消耗。 我不认为这是由 MSP430引起的行为。 我需要与一些同事交谈、提供一些解决方法的建议、但我很快会再与您联系。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 请提供权变措施。

    在测试中、当 DVCC 为3.6V 且 AUXVCC 1为3.0V 时、它是 DVCC 从 DVCC 切换到 AUXVCC1时的波形
    在这种情况下、它不是一个压降、而是电压上升。

    2:蓝色:AUXVCC1

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    首先、感谢您提供的所有信息。 我看到您正在将 MSP430F6679用于此应用、我建议您切换到 MSP430F6679A。 在这个版本中、对辅助电源模块进行了几次更新、它们是引脚对引脚兼容的。 您可以在 MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异中找到有关 A 和非 A 版本差异的更多信息。

    此外、对于这个应用、是否有可能使用 AUXVCC2而不是 AUXVCC1? 当使用诸如 CR2032之类的电池作为辅助电源时、由于内部充电电路、使用 AUXVCC2更合适。 该电路由 DVCC 线路供电、可用于为外部电容器充电。 在这种情况下、您还需要在电容器和电池之间添加一个二极管、以避免在应用 DVCC 时为电池充电。  

    最后、我建议查看 电表的电池管理和辅助电池电源选项。 本文档可以为我在本帖子中的评论提供更多详细信息。 它解释了 AUXVCCx 输入与如何为您的应用选择最佳辅助电源设置之间的差异。 总的来说、我认为可以通过使用 AUXVCC2而不是 AUXVCC1来缓解您遇到的问题。

    此致、
    Caleb Overbay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    问题1:
    我参考了该文档。 如果我更改为包含此更改内容的版本 A、是否会放宽压降?

    问题2:
    对于 AUX 模块、它是否规定了切换电源时是否会断电?

    问题3:
    您知道会降低多少功率吗?

    问题4:
    AUXVCC 2的功率降是否会更小?

    我从 AUXVCC 1切换到了 AUXVCC 2并进行了测量。
    但是、功率降几乎相同。
    (算法尚未修改+二极管未连接)

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    [引用 user="da"]Q1:
    我参考了该文档。 如果我更改为包含此更改内容的版本 A、是否会放宽压降?[/quot]

    这些更改很可能不会影响您当前看到的行为。 但是、这并不意味着将来某个时候、在 A 版本中修复的问题将影响您在非 A 版本上的操作。  

    [引用 user="da"]Q2:
    对于 AUX 模块、它是否规定了切换电源时是否会断电?[/报价]

    否、这未指定、因为它不依赖于 MSP430。 您观察到的电源压降完全取决于电源对电流消耗的突然变化进行补偿的能力(当 DVCC 切换到 AUXVCCx 时)。 对于电池、没有补偿环路、因此比使用工作台电源时的骤降更大。  

    [引用 user="da"]Q3:
    您是否知道会断电多少?[/报价]

    这取决于您的应用和使用的电池。  

    [引用 user="da"]Q4:
    AUXVCC 2的功率下降是否会更少?[/报价]

    我怀疑 AUXVCC2内部的充电电路能够将外部电容充电至3.6V、并有助于减轻压降。 由于您可能没有二极管、因此电流会流入电池、并且电容器未完全充电。 我需要与同事进一步沟通、了解这种行为、我很快就会回来。

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Da:

    我想触摸 base、并告诉您、我仍在进行这方面的工作。 目前、我正在与负责辅助模块的团队进行讨论、以了解该行为的发生原因以及可以采取哪些措施来缓解该问题。 这些团队遍布世界各地、因此协调需要一段时间。 我会在讨论过程中随时向您提供最新信息。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    我将回顾您的帖子、我似乎需要澄清一些冲突信息。 在您的设置中、当切换过程中出现以下条件时、AUXVCCx 会发生什么情况:

    1. DVCC > AUXVCCx
    2. DVCC < AUXVCCx
    3. DVCC = AUXVCCx

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Caleb

    我检查了 AUX。
    软件开关1、2、3
    +硬件开关

    案例1:黄色:DVCC = 3.6V (电源)、浅蓝色:AUXVCC1 = 3.0V (电池)

    案例2:黄色:DVCC = 2.4V (电源)、浅蓝色:AUXVCC1 = 3.0V (电池)

    案例3:黄色:DVCC = 3.0V (电源)、浅蓝色:AUXVCC1 = 3.0V (电源)  

    情况 :黄色:DVCC = 3.6V (电源)-->关 ,浅蓝色:AUXVCC1 = 3.0V (电池)

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:  

    感谢您的耐心等待。 我上次回复已经有一段时间了、同时我一直在收集数据、并对可能的电压下降解决方案进行故障排除。 总体而言、您在 AUXVCC 上观察到的切换时的骤降或毛刺脉冲似乎不会影响 VDSYS、因此整个 MSP 的功能不会受到影响、因为它是由不受干扰的 VDSYS 提供的。  

    电源开关期间有一个电流从 DVCC 流出、具体取决于 DVCC 和 AUX 电源之间的关系(DVCC < AUX -> DIP、DVCC > AUX -> SPICE)。 测量结果证实、在电压下降的情况下、高达~250mA 的峰值电流可能会流入 DVCC。 但是、未指定峰值电流、也未对其进行表征、因此我们没有任何数据。

    但根据实验、我们知道 CR2032电池等某些电源无法提供峰值电流、从而导致电源电压骤降! 如果随电源提供、则不会出现 DIP。 由于此骤降对功能没有影响、因此我不建议花更多的努力来消除骤降。 如果您有任何意见或问题、请告诉我。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回答。

    发现 VDSYS 未受到影响、内部操作没有问题。


    是否要提出其他问题?
    我知道您下调了 AUXVCC、但 SVSH 此时会发生这种情况吗?
    这是否意味着必须通过预测这种下降来设置 SVSH 设置?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:  

    我将设置 SVSH 设置以预测这种骤降。 如果我正确地记得、dip 就在默认 SVSH 阈值的边缘。 如果您在更改 SVSH 设置时需要帮助、请告诉我、我们可以在那里工作。  

    此致、  
    Caleb Overbay