This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5529:如何创建基于 MSP430F5529 TI-RTOS 的静态库?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607842/rtos-msp430f5529-how-to-create-a-static-library-based-on-msp430f5529-ti-rtos

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

    几天前、我可以使用 CCSv6.2.0.00050和 tirtos_msp43x_2_20_00_06来创建基于 TI-RTOS 的 MSP430F5529静态库。 但是、现在我无法基于 TI-RTOS 创建 MSP430F5529的静态库。  在"New CCS Project"->"Project templates and examples"中、我找不到 TI-RTOS 示例。

成功创建静态库时捕获以下图片。

第二张图片是在找不到 TI-RTOS 模板时捕获的。

我该怎么做?

此致、

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    您好像在使用 CCS7、对吧? 如果是这样、我怀疑您是在拥有 RTOS 之后安装的、它没有找到路径。

    在菜单栏中、尝试转到"Window"、打开"Preferences"、单击"Products"、然后单击"Add..."

    然后将其定向到您的 TI-RTOS 安装目录、然后单击"确定"。

    单击"重新发现"、它应该会找到它并提示您进行更新。

    之后、它应该会为您提供模板。 请告诉我这是否不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

      正确、我现在使用的是 CCSv7.10.00016和 tirtos_msp43x_2_20_00_06。

      在"Window"->"Preferences"->"Products"中 、它显示了安装的所有产品。

    下图显示了我的 PC 中安装的所有产品。

      我该怎么做?

      此致、

      Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您单击"重新发现"、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有发生任何事情。 单击"重新发现"不能导致任何更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉尔伯特
    抱歉。 我认为这是不会解决的。 我使用了一个内部功能、即 Beta 测试、它将线程标记为这样。 请注意、您仍在关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经加入了 CCS 团队的一名成员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    解决模板问题: 我在 TI-RTOS 版本2.20.00.06的发行说明中没有看到任何内容(请在 此处查看)、但更新版的 TI-RTOS 可能会从 CCS 项目向导中删除项目模板、以支持 TI Resource Explorer 中预先存在的示例项目。  

    我将与 TI-RTOS 专家确认此信息并报告。  

    仅供参考、我的 CCSv7.2中同时安装了版本2.16.01.14和2.20.00.06、并且只有在添加了早期版本后才能查看项目模板。

    关于使用 RTSC 组件创建库工程、我怀疑问题本身更涉及一点。 此主题 详细讨论。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里有任何更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    我已尝试导入在 CCSv6.2中创建的我自己的静态工程、并确保该工程能够成功运行。

    此致、
    Gilbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我它是否起作用!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉尔伯特
    这最终是否为您效劳?