This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPXX + CCxxx (例如 MSP430F6435 + CC2520)与无线 WMCU (CC2650)物联网平台的对比

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2520, MSP430F6435, MSP430FR5994, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613849/mspxx-ccxxx-for-eg-msp430f6435-cc2520-vs-wireless-wmcu-cc2650-iot-platform

主题中讨论的其他器件:CC2650CC2520MSP430F6435MSP430FR5994MSP430FR6047

您好!

我们将了解采用 MSPXX + CCxxx 的工业物联网平台(例如 MSP430F6435 + CC2520)与无线 WMCU (CC2650)解决方案相比的架构优势/劣势

功耗:
MSP430F6435 + CC2520有源电源:2.1mA (8MHz/闪存)+ 1.6mA (有源)= 3.7mA
无线 MCU CC2650有源电源:1.45mA + 0.248mA (8MHz 时)+射频内核空闲0.237mA? = 1.9mA
无线 MCU 解决方案具有优势。

成本:
无线 MCU 解决方案具有优势。

外形尺寸:
无线 MCU 解决方案具有优势。

灵活适用于多种无线电技术:
答:MSPxx+ CCxx 解决方案可灵活地更改无线电
b.使用无线 MCU、如果需要、我们可以通过关闭内部无线电内核实现与使用外部无线电(在 UART/SPI 上)相同的灵活性吗? 我们是否需要为此使用 TI RTOS 或提供了开源 HAL API?

应用:
答:无线 MCU CC2650和 MSP 是否同样适用于工业低功耗应用?

指导/输入/视图将有所帮助。

此致、
普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、
    我可以回答 MSP 器件、但必须为 CC2650回路。

    对于功耗、您的数字仅反映工作模式。 您可能需要考虑低功耗模式。 此外、通过查看数据表、我看到 MSP 的数字要低得多、CC2650的 Nymbers 要高得多。 您从哪里获得这些数字?

    作为"应用"、无线 MCU 和 MSP 都是工业低功耗应用的行业领导者。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作模式功耗数据来自数据表  

    a. MSP430F6435 SECTION ->进入 VCC 的有源模式电源电流(不包括外部电流):2.1mA,I-AM 闪存@ 8MHz

    b. CC2520部分-> 5.4电流消耗、工作模式典型值为1.6mA

    总 A+b = 2.1+1.6=3.7mA

    C. CC2650表6-2. 电源模式 iCore 有源内核1.45mA + 0.248mA (31uA/MHz*8)+ RF 内核空闲0.237mA? = 1.9mA

    低功耗模式:

    a. MSP430F6435部分->低功耗模式电源电流(流入 VCC)(不包括外部电流 LPM3 @25摄氏度-> 1.2uA)

    b. CC2520部分-> 5.4电流消耗、LPM1典型值175uA 或 LPM2 30nA

    总 A+b = 1.2uA + 175uA 或1.2uA + 30nA?

    C. CC2650表6-2. 功率模式待机。 具有 RTC、CPU、RAM 和(部分)寄存器保持。 RCOSC_LF ->1uA。 (假设外设可以断电。)

     

    如果我在理解上缺少任何内容或任何差距、请进行更正。

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、
    您对 MSP 有何要求? 查看 CC2650和 MSP430F6435、它们在存储器大小和外设集方面存在很大差异。 不同器件可能更适合、例如 MSP430FR5994或 MSP430FR6047等 FRAM 产品。

    如果您想离线讨论更多详细信息、我也可以这样做、请告诉我!