您好!
我们将了解采用 MSPXX + CCxxx 的工业物联网平台(例如 MSP430F6435 + CC2520)与无线 WMCU (CC2650)解决方案相比的架构优势/劣势
功耗:
MSP430F6435 + CC2520有源电源:2.1mA (8MHz/闪存)+ 1.6mA (有源)= 3.7mA
无线 MCU CC2650有源电源:1.45mA + 0.248mA (8MHz 时)+射频内核空闲0.237mA? = 1.9mA
无线 MCU 解决方案具有优势。
成本:
无线 MCU 解决方案具有优势。
外形尺寸:
无线 MCU 解决方案具有优势。
灵活适用于多种无线电技术:
答:MSPxx+ CCxx 解决方案可灵活地更改无线电
b.使用无线 MCU、如果需要、我们可以通过关闭内部无线电内核实现与使用外部无线电(在 UART/SPI 上)相同的灵活性吗? 我们是否需要为此使用 TI RTOS 或提供了开源 HAL API?
应用:
答:无线 MCU CC2650和 MSP 是否同样适用于工业低功耗应用?
指导/输入/视图将有所帮助。
此致、
普拉什兰特