请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试从 fatsd_MSP_EXP432P401R_TI_MSP432P401R 运行示例代码、以将文件写入 SDHC 卡。 我尝试了电路板和 SD 卡之间的不同连接配置。 初始化似乎已成功完成。 但是、在尝试创建新文件时、我始终得到相同的答案:
"开始 FatSD 示例
已安装驱动器0
无法创建新文件"fat:0:input.txt"。错误:"fat:0:input.txt"。
如果需要其他跳线、请查看《入门指南》。
正在中止..."
无法创建新文件"fat:0:input.txt"。错误:"fat:0:input.txt"。
如果需要其他跳线、请查看《入门指南》。
正在中止..."
与此问题非常相似的条件之前在 https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/470752?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sdhc%20msp432上进行过描述 、唯一的区别是更改电线不会改变任何东西。 如果您有任何建议、我将不胜感激。
谢谢!