This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:MSP432不能处理 SDHC 卡的 SPI 接口

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611909/ccs-msp-exp432p401r-msp432-doesn-t-handle-spi-interface-with-sdhc-card

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从 fatsd_MSP_EXP432P401R_TI_MSP432P401R 运行示例代码、以将文件写入 SDHC 卡。 我尝试了电路板和 SD 卡之间的不同连接配置。 初始化似乎已成功完成。 但是、在尝试创建新文件时、我始终得到相同的答案:  

"开始 FatSD 示例
已安装驱动器0
无法创建新文件"fat:0:input.txt"。错误:"fat:0:input.txt"。
如果需要其他跳线、请查看《入门指南》。
正在中止..."

 与此问题非常相似的条件之前在 https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/470752?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sdhc%20msp432上进行过描述 、唯一的区别是更改电线不会改变任何东西。  如果您有任何建议、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daria、

    请您分享您的连接、以便我可以尝试在我身边复制。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我的连接如下:

    MOSI - P1.6

    MISO - P1.7

    SCK - P1.5

    CS - P4.5 (我还尝试了 P3.0和 P1.4)

    谢谢!

    此致、

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

      您使用 的是 Booster Pack 还是定制板? 如果是定制板、您可以分享原理图。

     谢谢、

     David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Daria。

    此外、我忘记问您使用的是哪个 SDK 版本?/

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、您好!

    我使用的是红色 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件、我的 SimpleLink MSP432 SDK 版本为1.40.01.00

    此致、
    Daria
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daria、

    非常感谢您分享这些信息、如果您使用 Booster Pack 或定制板来连接 SD 卡、您还能告诉我们。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即时消息。 我在初始化期间检查了 SPI 线路、所有这些线路看起来都很好。

    此致、
    Daria
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daria、

    还可以分享原理图吗?

    此致、

    David