Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-K350QVG-S1
您好!
我已连接 MSP432和 Kentec Touch LCD (BOOSTXL-K350QVG-S1)以获取 MinHMM MSP 语音识别器示例代码。
液晶屏工作正常、显示菜单、消息等
但问题在于触摸。 当我触摸屏幕时、它不会检测到。 它不会检测到事件。
我假设问题出现在 touch.c 和 touch.h 文件中。
我看到函数 touch 设置()函数使用 GPIO 7.2和7.5、这毫无意义。
请帮助解决此问题。