Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP-FET
您好!
我正在为 MSP432P401R 制作定制开发板。 在设计此设计时、我使用 MSP432 Launchpad 原理图作为参考。 我在下面包含了原理图。 我不使用低频或高频外部振荡器、因此我只是断开相关引脚的连接。 在开始设计 PCB 之前、我有几个问题。
所有 DVCC 引脚是否"加权"相等? 很抱歉、是否有更好的术语。 我的意思是、我将10uF 电解电容器(C3)放置在哪个引脚旁边是否重要? 或者、我应该将其靠近"电源"接头放置吗?
目前、我手头没有4.7uF 电容器(C4)、但可能会得到一个。 如果我无法得到一个、我可以改用更大的电解电容器吗?
此外、10欧姆电阻器(R1)是否可以将 VCC (3.3V)连接到 AVCC? 0.1uF (C15)电容是否会创建低通滤波器来消除模拟基准中的高频噪声?
供参考、我使用的是 MSP-FET 编程器。 这就是为什么我的编程器连接器(P13)按照它的方式进行设置的原因。