This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:定制开发板原理图问题

Guru**** 2618595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613793/msp432p401r-custom-dev-board-schematic-questions

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!  

我正在为 MSP432P401R 制作定制开发板。 在设计此设计时、我使用 MSP432 Launchpad 原理图作为参考。 我在下面包含了原理图。 我不使用低频或高频外部振荡器、因此我只是断开相关引脚的连接。 在开始设计 PCB 之前、我有几个问题。  

所有 DVCC 引脚是否"加权"相等? 很抱歉、是否有更好的术语。 我的意思是、我将10uF 电解电容器(C3)放置在哪个引脚旁边是否重要? 或者、我应该将其靠近"电源"接头放置吗?  

目前、我手头没有4.7uF 电容器(C4)、但可能会得到一个。 如果我无法得到一个、我可以改用更大的电解电容器吗?

此外、10欧姆电阻器(R1)是否可以将 VCC (3.3V)连接到 AVCC? 0.1uF (C15)电容是否会创建低通滤波器来消除模拟基准中的高频噪声?

供参考、我使用的是 MSP-FET 编程器。 这就是为什么我的编程器连接器(P13)按照它的方式进行设置的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wes!

    [引用用户="Wes Piard"]我的意思是、我将10uF 电解电容器(C3)放在旁边的哪个引脚很重要? 或者、我应该将其靠近"电源"接头放置吗?  [/报价]

    建议将4u7和100N 的组合放置到 MSP432的每个电源对上。 您也可以在 数据表 (第180页)中阅读此内容。

    [引用 USER="Wes Piard)]目前,我没有4.7uF 电容器(C4),但可能可以得到一个。 如果我无法获得一个、我可以改用更大的电解电容器吗?[/quot]

    可以使用较大的值、但它们会增加斜升时间。 DVcc 上的电容器不应小于 Vcore 上的电容器。

    [引用 USER="Wes Piard">此外、10欧姆电阻器(R1)是否可以将 VCC (3.3V)连接到 AVCC? 0.1uF (C15)电容是否会创建低通滤波器来消除模拟基准中的高频噪声?[/引述]

    电阻器后跟电容器始终构成低通滤波器。 如果您不打算使用 MSP432的模拟器件(例如 ADC)、则可以直接连接两个电源轨。 否则、您还可以考虑基准引脚上的去耦电容器。 这取决于您将来对电路板的使用情况。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!

    [引用 USER="Dennis Eichmann ]可以使用较大的值、但它们会增加上升时间。 DVcc 上的电容器不应小于 Vcore 上的电容器。[/引述]

    我有足够的4.7uF 电解电容器、据我所知、主要差异是 ESR、对吧? 这对 DVCC 电容器是否重要?

    [引用 USER="Dennis Eichmann ]否则、您可能还会考虑基准引脚上的去耦电容器。 这取决于您将来对电路板的使用情况。[/报价]

    我将使用 ADC 进行一些基本音频采样、但我不会使用任何外部基准。 现在、我有一个10欧姆电阻器将 DVCC 连接到 AVCC、还有两个0.1uF 电容器从 AVCC 连接到 GND。  

    谢谢!