This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何使用多通道数字通信?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613701/ccs-msp432p401r-how-to-use-multi-channel-of-digital-communication

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 MSP432P401R 从10个传感器读取数据。

在室外应用中、有许多防水外壳和连接器、传感器与 MSP432之间的距离为1米或2米。

因此、我不希望 MSP432直接读取模拟数据。

这对我来说很难进行校准。

我认为数字通信是更好的方式。

首先,我想我可以使用4个硬件 UART->RS232和6个软件 I/O->RS232来读取传感器数据。

但我不知道它是否合适?

其次、我认为我可以使用 RS485进行多种通信。

但我担心其中一个传感器损坏、然后使通信暂停。

是否有人知道如何操作?

欢迎提出任何建议。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YHH、

    您能否分享有关您计划使用的传感器的更多信息?

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用的是电子传感器、如风、温度和压力传感器。

    其中大多数是模拟输出。

    有些是 RS232输出、如 GPS。

    由于它们设置在户外(长电缆和更多连接器)、因此可能会影响 A/D 转换的精度。

    因此、我想转换为传感器侧的数字输出。

    我不知道哪种数字输出适合此应用。

    我的第一个想法是使用 RS232、但 MSP432中只有4个硬件 UART。

    这意味着我必须通过 I/O 设计6个软件 UART

    我不知道有多少软件 UART 是好的还是不好的。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,余鸿!

    如果尚未实现模数转换、并且您打算自己执行此操作、那么为什么不制作小型从属电路板、每个电路板都读取传感器、将数据转换为数字并根据主器件(在您的情况下为 MSP432)的请求发送数据。 例如、您可以使用一条 RS232线路。 每个器件都会在总线上侦听、但只要它没有接收到他发送数据的特定请求、就会保持高阻抗模式。 然后、寻址器件切换以控制数据线路并发送其数据。 就像它是针对 I²C μ s 完成的。 当以低传输速度运行时、您还可以在1或2米的距离内使用 SPI 和 I²C Ω、但这些总线肯定不适用于远距离通信。 当然、RS485也是可能的。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这与 RS485非常相似。 (一个主器件和多个从器件)

    问题是所有传感器都连接在一起。

    如果其中一个电路损坏、则输出可能短路 或保持低/高电平。

    例如、水进入防水箱、这种情况始终发生。 (根据墨菲定律)

    这是我的担忧。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当然-如果有损坏、您不能期望正常运行。 那么、这就是为什么要使用与每个从设备的单独连接? 如果可用的硬件模块不足、您还可以考虑多路复用器。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。
    我正在寻找 TI 解决方案来获得更多 UART/RS232。
    )

    是的