This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:使用 MSP43G2553和 CCS7的 MSP-EXP430G2:"初始化仿真器时出错:未找到 USB FET "在 Windows 10 x64上

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430F1612, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611803/ccs-msp-exp430g2-msp-exp430g2-using-msp43g2553-and-ccs7-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found-on-windows-10-x64

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553MSP430F1612MSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

使用 MSP-EXP430G2 Launchpad 刷写 MSP430G2553 MCU 时出现问题。 我使用的软件是在 Windows 10 x64上运行的 Code Composer Studio 7。 过去我一直在使用这个软件、没有任何问题。 但是、在 调试期间、我最近开始收到一条错误消息、提示"Error initializing emulator: no USB FET was found (错误初始化仿真器:未找到 USB FET)"、直到每次尝试调试或刷写 MCU 时收到错误消息为止。 我还注意到、由于每次显示消息时、Windows 都会以 MSP USB UIF Flasher 的形式连接到器件、但一分钟后、它会断开连接并重新连接为未知器件。

我在互联网和这个论坛上进行了搜索、似乎没有什么帮助。 我尝试多次重新安装 CCS、尝试重新安装 launchpad 的驱动程序、但没有任何帮助。 MCU 似乎正常工作、因为在向电路板施加 VCC 时、之前的代码仍在 MCU 中运行、没有任何问题。 USB 线缆也应该可以、因为我使用的是同一根线缆、而我的相机没有任何问题。 我是否有可能油炸 JTAG 或者电路板仿真器部件上的任何东西? 故障是否可以检查? 比如、我能否使用通用电压表检测任何故障? 在本例中、我还将检查电路板原理图。

感谢你的任何帮助。

此致、

Jan Hentschel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    您的描述肯定表明 eZ430硬件有问题。 您可以检查 MSP430F1612和 TUSB34器件之间的电压、但电压表不会中继过多有关通信线路的信息。 您是否有其他 MSP430 LaunchPad 可供测试?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在相同条件下检测到相同的问题(MSP430G2553、CCS7、Win10)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是。。。 这就是问题... 我没有任何其他 Launchpad 或 MCU 可供测试、我需要按时完成项目。 因此、我正在寻找一种无需购买新解决方案即可修复 Launchpad 的快速解决方案。 但是、现在购买新的 LaunchPad 似乎是最快的可能性、因为使用 G2553的整个 LaunchPad 并不是那么昂贵。

    此致、

    Jan Hentschel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以…… 我今天和朋友一起测试了该板、它在他的 Windows 7 x64 PC 上运行良好。 因此问题可能出在 Windows 10驱动程序中。 有什么帮助吗?

    非常感谢。

    此致、

    Jan Hentschel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSPDS 工具页面上提供了所有低级 USB 驱动程序、支持包括 Windows 10 32/64位。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我尝试完全卸载 CCS 和任何与驱动程序相关的内容、使用新工作区重新安装了新的 CCS、安装了 MSPDS 工具页面驱动程序、并且在第一次将 Launchpad 插入 USB 时、我与未知器件重新连接相同、并显示消息"No USB FET was found (未找到 USB FET)"。
    现在有任何帮助吗? 我认为它与 Windows 10 x64问题有关、但我不知道它可能是什么。 我甚至可能已经弄乱了我应该卸载的所有内容、但我不确定应该删除哪些内容、我找不到任何有关这方面的文章。

    再次感谢您的所有帮助。

    此致、

    Jan Hentschel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 USB 3.0端口?  过去、这已导致 G2 LaunchPad 出现问题。  我还附加了一个应复制到的更新的 MSP430.dll \ccsv7\ccs_base\DebugServer\drivers、可能会解决您的问题。

    e2e.ti.com/.../MSP430.7z

    此致、Ryan