Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430F1612, MSPDS
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、 MSP430F1612、 MSPDS
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
使用 MSP-EXP430G2 Launchpad 刷写 MSP430G2553 MCU 时出现问题。 我使用的软件是在 Windows 10 x64上运行的 Code Composer Studio 7。 过去我一直在使用这个软件、没有任何问题。 但是、在 调试期间、我最近开始收到一条错误消息、提示"Error initializing emulator: no USB FET was found (错误初始化仿真器:未找到 USB FET)"、直到每次尝试调试或刷写 MCU 时收到错误消息为止。 我还注意到、由于每次显示消息时、Windows 都会以 MSP USB UIF Flasher 的形式连接到器件、但一分钟后、它会断开连接并重新连接为未知器件。
我在互联网和这个论坛上进行了搜索、似乎没有什么帮助。 我尝试多次重新安装 CCS、尝试重新安装 launchpad 的驱动程序、但没有任何帮助。 MCU 似乎正常工作、因为在向电路板施加 VCC 时、之前的代码仍在 MCU 中运行、没有任何问题。 USB 线缆也应该可以、因为我使用的是同一根线缆、而我的相机没有任何问题。 我是否有可能油炸 JTAG 或者电路板仿真器部件上的任何东西? 故障是否可以检查? 比如、我能否使用通用电压表检测任何故障? 在本例中、我还将检查电路板原理图。
感谢你的任何帮助。
此致、
Jan Hentschel。