请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 主题中讨论的其他器件:MSP-GANG
尊敬的所有人:
我想使用 SD 卡远程更新我的 MSP4305438A。 现场没有 PC 可用。
我是否可以使用 SD 卡和另一个微控制器的组合通过 BSL 或其他方法对目标器件 MSP4305438A 进行编程? 如果是、如何以及存储在 SD 卡中的文件?
此外、现场还会有多个目标器件。 我只想更新一个特定的器件。 为了确保不更新错误的器件、如果我有预定义的串行号/密码、如何在加载更新的程序之前对其进行检查?
请帮我找到解决方案。
谢谢、
Komal Marathe。