This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:现场使用 SD 卡(无 PC)对 MSP 进行编程?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612568/msp430f5438a-program-msp-with-sd-card-no-pc-on-field

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

尊敬的所有人:

我想使用 SD 卡远程更新我的 MSP4305438A。 现场没有 PC 可用。

我是否可以使用 SD 卡和另一个微控制器的组合通过 BSL 或其他方法对目标器件 MSP4305438A 进行编程?  如果是、如何以及存储在 SD 卡中的文件?

此外、现场还会有多个目标器件。 我只想更新一个特定的器件。 为了确保不更新错误的器件、如果我有预定义的串行号/密码、如何在加载更新的程序之前对其进行检查?

请帮我找到解决方案。

谢谢、

Komal Marathe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 MSP430F5xx 器件在 TLV 结构中存储了唯一的批次/晶圆 ID、因此在它们之间进行差异并不是一个问题。 AFAIK、没有开放源码 SD 卡 BSL。 但是、有一个 MSP-GANG 可从 SD 卡进行闪存、无需 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    批次/晶圆 ID 肯定会帮助我识别器件。 但是、MSP-GANG 编程器能否在通过 SD 卡对器件进行编程之前提供识别此 ID 的配置?

    大声地想、假设我有另一个具有 UART 的微控制器、是否有一些特定的十六进制文件可以存储在 SD 卡/EEPROM 上、并使用具有 BSL 的 UART 将它们发送到目标器件?
    在这种情况下、在向 BSL 发送命令之前、我将能够读取目标器件的器件 ID。

    您认为这样的解决方案是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Komal Marathe62"]

    大声地想、假设我有另一个具有 UART 的微控制器、是否有一些特定的十六进制文件可以存储在 SD 卡/EEPROM 上、并使用具有 BSL 的 UART 将它们发送到目标器件?
    在这种情况下、在向 BSL 发送命令之前、我将能够读取目标器件的器件 ID。

    您认为这样的解决方案是否可行?

    [/报价]
    是的。
    BTW、SBW 将占用小于 BSL 的2条线路、用于在主器件和目标器件之间进行连接。 您可以检查开放源码复制器...