This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:暴露于 AVCC 和 DVCC 过压下的 MSP430FR5959故障模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611490/msp430fr5959-failure-modes-for-msp430fr5959-exposed-to-avcc-and-dvcc-overvoltage

器件型号:MSP430FR5959

您好!

我想知道是否有任何数据表明 MSP430FR5959在 AVCC 和 DVCC 电源轨上都面临过压问题? 具体而言、从 AVCC/DVCC 传播到 GPIO 引脚的高电压故障(5V - 35V)的可信度如何? 该高电压是否能够连续传递到输出端、或者某个保险丝是否开路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为你不能保证任何事情。 查看保险丝是开路还是对 GPIO 施加高电压将是一场竞争。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aubrey、

    将此电压施加到 GPIO 超出规格。
    请考虑器件的最大规格。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas

    问题不是对 GPIO 引脚施加超出规格的电压、问题是在电源引脚上施加过高的电源轨电压时会发生什么情况。 当然、我们知道它不符合规格、但问题是 TI 是否有任何数据说明在这样的情况下器件会如何发生故障。

    不良情况、不在建议的运行条件范围内、但您能否评论或提供任何有关故障结果的文档?

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这现在是脱机处理的、因此关闭此线程。

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是离线注释的简短摘要、可帮助其他可能找到此主题的人:

    TI 没有关于器件在过压故障期间如何发生故障的具体数据。 这是因为过压对器件造成的任何损坏可能会因器件而异。 我们看到过压对器件造成的许多损坏、但没有模式。 这取决于引脚和过压电平。 因此、一旦芯片出现过压、我们就无法说明它们的任何一般行为。

    此致、
    Caleb Overbay