Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5959 您好!
我想知道是否有任何数据表明 MSP430FR5959在 AVCC 和 DVCC 电源轨上都面临过压问题? 具体而言、从 AVCC/DVCC 传播到 GPIO 引脚的高电压故障(5V - 35V)的可信度如何? 该高电压是否能够连续传递到输出端、或者某个保险丝是否开路?
谢谢!