This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:更改 MSP430FR5969电路板的时钟速度。

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611468/ccs-msp430fr5969-changing-clock-speed-of-msp430fr5969-board

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我想知道如何使用 MSP430FR5969电路板更改时钟速度。  

是否有任何有关 MSP430板时钟设置的文档?  

如何将时钟速度设置为8MHz?  

最棒的  

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirae 您好!

    通常、我使用数据表、用户指南和代码示例作为参考。 这些文档可在产品文件夹中找到、它们提供了有关器件的出色详细信息、包括规格、建议运行条件和每个模块的深入说明。 这些代码示例可用作快速构建块以快速启动项目。 此外、我建议在论坛中搜索您的问题的答案-很可能其他人以前曾问过类似问题。

    在数据表中、您可以在 表5-6中找到数控振荡器(DCO)的特性。 在 用户指南中、您可以在第3.2.6节中阅读 DCO 以及如何设置时钟速度。 DCO 是 第3节所述时钟系统(CS)模块的一部分

    对于代码示例、您可以通过在 CCS 中的 Resource Explorer 中进行搜索在 MSP430Ware 中找到该示例。 对于 MSP430FR5969、请查看'msp430fr59xx_cs_01.c'代码示例。 描述为"为8MHz 运行配置 MCLK "。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我搜索了论坛和 Google、但找不到我想要的答案。

    我认为我使用了错误的关键字进行搜索、这就是为什么很难找到答案的原因。

    这是我的坏情况。 我对此真的很抱歉。  

    从现在开始、我将细致地进行搜索并提出问题。

    关于 MSP430WARE 软件下载、我有一件事要告诉您。  

    我访问了网站、并   尝试下载 MSP430WARE、但会弹出错误窗口

     。  

    我用另一台计算机测试过,但问题相同。  

    我认为这可能是服务器问题。 我想告诉大家。  

    我在 TI 资源探索中找到了 MSP430WARE、因此我获得了该软件。  

    感谢您的回答。 它确实对我有很大帮助。

    最棒的
    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirae 您好!

    很高兴您发现这些信息对您有所帮助、但很抱歉、上面的 MSP430WARE 链接不能为您提供帮助。 感谢您的告知。 我刚才单击了上面的链接、就可以访问该网页。 您能否尝试使用不同的浏览器来查看您是否可以立即访问它? 当您尝试更早地访问该页面时、该页面可能因维护而关闭。

    最终、听起来您在 CCS 中使用 TI Resource Explorer 发现了 MSP430WARE、非常好!

    此致、

    James

    MSP 客户应用