器件型号:eZ430-RF2500
大家好、
我´m 寻找真正的工具链来实现出色的 eZ430-RF2500。 我在 Arduino 环境方面拥有丰富的经验、但在 TI 世界中、这对我来说都是全新的。
我要做的就是:
-使用两个终端设备设置接入点
-每个终端设备都有一个连接的 I2C 传感器
-由于 C2500已经使用了硬件 I2C 引脚,因此 I2C 要复杂一些
-因此我想使用 SLAA703中提到的软件 I2C -多么棒的主意!
-´d 我可以在器件编程方面不断发展、我也想插入双向通信(例如用于参数化)
这是我到目前为止的设置:
- SimpliciTI 1.2.0堆栈(用于 IAR)
-最新的 IAR Embedded Workbench 7.10.3
-为 eZ430-RF2500创建了一个数据集线器项目
-已下载 Slaa703的示例代码
这些是我面临的挑战:
- eZ430 USB 编程器软件狗n´t 启动(它显示“Interface dll version 2.4.9.1”和“Invalid parameter(s):(Configure), mode=0xe, value=0",)
-->在´d 可以找到一些有关处理此问题的信息(然后我可以下载代码...)
-代码示例n´t 了一些"stdint.h"、它与 SimpliciTI´s "bsp_msp430_defs.h"一起运行、如果 我使用"stdint.h"、我必须链接到 dlib 库(在我读取时、应该弃用客户端库)
-->如何解决此定义冲突?
我´m 论坛能给我一些帮助,因为我似乎在编译语言的深黑洞中迷失了。 )
此致
穆库