This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-RF2500:具有 SimpliciTI 的 eZ430-RF2500的实际工具链

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611768/ez430-rf2500-actual-toolchain-for-ez430-rf2500-with-simpliciti

器件型号:eZ430-RF2500

大家好、

我´m 寻找真正的工具链来实现出色的 eZ430-RF2500。 我在 Arduino 环境方面拥有丰富的经验、但在 TI 世界中、这对我来说都是全新的。

我要做的就是:

-使用两个终端设备设置接入点

-每个终端设备都有一个连接的 I2C 传感器

-由于 C2500已经使用了硬件 I2C 引脚,因此 I2C 要复杂一些

-因此我想使用 SLAA703中提到的软件 I2C -多么棒的主意!

-´d 我可以在器件编程方面不断发展、我也想插入双向通信(例如用于参数化)

这是我到目前为止的设置:

- SimpliciTI 1.2.0堆栈(用于 IAR)

-最新的 IAR Embedded Workbench 7.10.3

-为 eZ430-RF2500创建了一个数据集线器项目

-已下载 Slaa703的示例代码

这些是我面临的挑战:

- eZ430 USB 编程器软件狗n´t 启动(它显示“Interface dll version 2.4.9.1”和“Invalid parameter(s):(Configure), mode=0xe, value=0",)

-->在´d 可以找到一些有关处理此问题的信息(然后我可以下载代码...)

-代码示例n´t 了一些"stdint.h"、它与 SimpliciTI´s "bsp_msp430_defs.h"一起运行、如果 我使用"stdint.h"、我必须链接到 dlib 库(在我读取时、应该弃用客户端库)

-->如何解决此定义冲突?

我´m 论坛能给我一些帮助,因为我似乎在编译语言的深黑洞中迷失了。 )

此致

穆库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muku、

    首先尝试使用示例代码对 eZ430-RF2500进行编程。 您在 IAR 中看到的误差吗? 我建议按照 eZ430-RF2500开发工具用户指南中的说明进行操作、并使代码示例正常工作。

    虽然您对要在较高层面进行的设计有很好的了解、但我认为如果您将其分解为小步骤、将有助于您的开发。 然后、通过这种方式查找问题通常更容易!

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用