This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:如何从 MSP430 LaunchPad 生成 reference_start 脉冲信号?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TDC7201-ZAX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609850/tdc7201-zax-evm-how-to-generate-reference_start-pulse-signal-from-msp430-launchpad

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7201

您好!

我正在使用 TDC7201开发激光雷达(光探测和测距)演示系统。

我想通过"管理模式1组合操作"设置 TDC7201-ZAX-EVM 评估套件。

请参阅第36页至第37页的 TDC7201数据表以及图50、51和52。

根据这些图、MSP430可生成参考启动脉冲信号。

但我无法找到 MSP430生成脉冲信号的方法。

只有使用 Tektronix 信号发生器通过 MSP430的 DTG_TRIG (触发信号)进行连接的情况。

如果您知道如何从 MSP430 LaunchPad 生成脉冲信号、请告诉我。

我期待着作出答复。

提前感谢您、

Aaron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    您必须修改 MSP430固件、以便在其中一个 GPIO 引脚上生成基准启动。 应将 TDC7201子卡上的一个 GPIO 引脚拉出至 MSP_START 连接器。 将此引脚连接到公共起始连接器、并对 MSP430进行编程以在该 GPIO 上生成基准起始。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    我可以通过您的解释了解如何连接引脚。

    但是、我不是软件工程师、所以请告诉我如何修改 MSP430固件以生成参考启动。

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    //假设您正在使用 DriverLib: 
    //如果要以固定的已知间隔触发,可以使用计时器。



    /*将 P1.0配置为输出*/ MAP_GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN0); while (1) { /*延迟环路*/ 对于(ii = 0;ii < 5000;ii +) { } MAP_GPIO_toggleOutputOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN0); }