请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7201-ZAX-EVM 主题中讨论的其他器件:TDC7201、
您好!
我正在使用 TDC7201开发激光雷达(光探测和测距)演示系统。
我想通过"管理模式1组合操作"设置 TDC7201-ZAX-EVM 评估套件。
请参阅第36页至第37页的 TDC7201数据表以及图50、51和52。
根据这些图、MSP430可生成参考启动脉冲信号。
但我无法找到 MSP430生成脉冲信号的方法。
只有使用 Tektronix 信号发生器通过 MSP430的 DTG_TRIG (触发信号)进行连接的情况。
如果您知道如何从 MSP430 LaunchPad 生成脉冲信号、请告诉我。
我期待着作出答复。
提前感谢您、
Aaron。