请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 您好!
我们在其中一个项目中使用 MSP432P401R 控制器、执行了 EMI/EMC 测试、在此测试之后、我们观察到控制器无法正常工作、并在复位时发现电压
引脚为低电平、我尝试通过在复位引脚上施加3V 来实现复位、它正在工作一段时间、之后它将进入"无功能"状态(即复位引脚为低电平)、请在哪些条件下建议复位引脚变为低电平。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在其中一个项目中使用 MSP432P401R 控制器、执行了 EMI/EMC 测试、在此测试之后、我们观察到控制器无法正常工作、并在复位时发现电压
引脚为低电平、我尝试通过在复位引脚上施加3V 来实现复位、它正在工作一段时间、之后它将进入"无功能"状态(即复位引脚为低电平)、请在哪些条件下建议复位引脚变为低电平。
谢谢