This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432复位问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609909/msp432p401r-msp432-reset-issue

器件型号:MSP432P401R

您好!

我们在其中一个项目中使用 MSP432P401R 控制器、执行了 EMI/EMC 测试、在此测试之后、我们观察到控制器无法正常工作、并在复位时发现电压

引脚为低电平、我尝试通过在复位引脚上施加3V 来实现复位、它正在工作一段时间、之后它将进入"无功能"状态(即复位引脚为低电平)、请在哪些条件下建议复位引脚变为低电平。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、

    让我来看看这一点、我很快就会做出回应。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、

    循环通电是否会将其从闩锁状态中解析?

    您是否愿意分享您的原理图?

    您在复位引脚上有什么上拉电阻器? 它可能太大。

    它离器件有多远? 它需要非常靠近引脚。

    请查看 LaunchPad 的原理图(www.ti.com/.../slau597) 、以查看您是否看到任何重大变化。