主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF、
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试在 MSP430f5502上的 Windows 中调试 CCS v6中的项目。 我正在使用一个非常旧的 MSP-FET430UIF 调试接口。 我已经更新了我的驱动程序、因此当我插入设备时、设备管理器会在 端口下将其识别为 MSP-FET430UIF - VCP (COM18)(附图)。 但是、当我在 CCS 中点击"调试"时、它告诉我"MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "。 我在 这里和 其他论坛上阅读了相关信息后、尝试安装 MSP430Flasher 并使用它来更新器件上的固件、但它还显示"未找到 USB FET "(附图)。 如果是固件问题、我很惊讶 CCS 没有按照上述链接中所述提示我更新调试固件。 我已经尝试切换电缆、使用不同的 USB 端口、并重新启动 CCS、但没有结果。 如果有任何帮助,将不胜感激。