This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5502:未找到 USB FET

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609486/ccs-msp430f5502-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP430F5502
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在 MSP430f5502上的 Windows 中调试 CCS v6中的项目。 我正在使用一个非常旧的 MSP-FET430UIF 调试接口。 我已经更新了我的驱动程序、因此当我插入设备时、设备管理器会在 端口下将其识别为 MSP-FET430UIF - VCP (COM18)(附图)。 但是、当我在 CCS 中点击"调试"时、它告诉我"MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "。 我在 这里和 其他论坛上阅读了相关信息后、尝试安装 MSP430Flasher 并使用它来更新器件上的固件、但它还显示"未找到 USB FET "(附图)。 如果是固件问题、我很惊讶 CCS 没有按照上述链接中所述提示我更新调试固件。 我已经尝试切换电缆、使用不同的 USB 端口、并重新启动 CCS、但没有结果。 如果有任何帮助,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshena、您好!

    窗口似乎发现 MSP-FET430UIF 信号是一个好信号。 作为一个数据点、您能告诉我您使用的是哪个版本的 Windows 吗?

    在 CCS 中、您可以执行以下操作吗? 右键单击您的项目并打开"Build Settings"。 您的屏幕应显示一个与下面类似的弹出窗口。 在这里、您可以确保 Connection 下拉菜单设置为[Default](默认)。 如果不起作用、请点击"Identife"按钮、让 CCS 扫描 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jace 的回应! 我正在使用 Windows 7至 Parallels for Mac。 我已选中、并且已选择 TI MSP430 USB1 [默认值]。 当我单击"Identify (识别)"时、会发生相同的错误响应"未找到 USB FET "。 我已经附上了这两张照片。 我再次进行了双重检查、设备管理器确实显示了 MSP-FET430UIF - VCP (COM18)。 我很惊讶 CCS 没有自动要求更新固件、因为我知道新固件应该显示 CDC 而不是 VCP、但问题似乎不仅仅是固件、或者它会自动要求更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roshena、您好!

    我必须向我们的工具团队核实这一点、但我认为问题可能是您通过 VM SW (也称为 Mac 上的 Parallels)运行 CCS + Windows。 我发现另一个 E2E 主题与您的问题类似。 您能否回顾一下它并查看它是否适用于您? 我认为这将取决于您的 MSP-FET430UIF 版本(它的使用时间)。

    e2e.ti.com/.../1201444

    另一个选择是、如果您更喜欢在没有 VM SW 的情况下工作、我们现在可以在本地提供适用于 Mac 的 CCS。
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Roshena MacPherson "]

    我正在使用 Windows 7至 Parallels for Mac。

    [/报价]

    为什么?

    OS X 的版本是什么?

    BTW、F550X 可通过出厂预加载的 USB BSL 轻松刷写、无需任何胶合逻辑/硬件工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当我关闭 VM、在 Mac 中打开 CCS v6并尝试在那里进行调试时、会转到配置调试器(首次启动时可能需要几分钟时间)... 并挂起。 昨天我离开了30多分钟、这看起来不是正常的。 我将尝试通过操作系统 X 中的 MSP430Flasher 更新固件、并查看其是否正常工作。

    **Udate:我在 Mac 的 MSP430Flasher 中收到与 Windows VM 中相同的消息:找不到 USB FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决! 我的 VM 上 Elprotronic 的 FET-Pro-430 Lite 能够查看器件并更新固件。 然后、当我尝试在 CCS 中进行调试时、它会提示我升级固件。 感谢大家!