主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是上海兆福电子科技有限公司的王银仁 最近、我的公司正在研究超声波燃气表、 因此我参考了贵公司 TIDM-1002的设计、但我遇到了一些问题。
1、我按照《TI Designs:TIDM-1002采用 MSP430的超声波燃气表前端参考设计》(zhcu232.pdf)中的"3.2测试和结果"步骤6操作后 、PC GUI (MSP430超声波配置工具)软件不会退出"软件参数更新成功的"窗口。 原因是什么?
2、是否需要修改刻录到程序中? 还是在线下载直接刻录到其中?
3、"PC GUI (MSP430超声波配置工具)"、我从加载了配置 \示例\ Gui_config \按照"3.2.1.4"的过程操作、我是否需要更改它? 例如、"Developer's Configuration"窗口
此图是程序界面、版本为 GasLibrary 1_10_00_11
程序文件的位置为 gasLibrary_1_10_00_11 \ ExampleProjects \ MSP-expfr5994_gas_afe_bp \ IAR
下图是没有弹出式升级成功窗口的界面。软件版本为 v1.00.02.04
鼠标移到了软件界面上、旋转成一个圆圈、我认为它仍在发送、但等待了很长时间、并且原始"正在等待软件参数更新"的左下角已变为"就绪"
下图显示了"TI Designs:具有 MSP430参考设计的 TIDM-1002超声波燃气表前端"(zhcu232.pdf)文档的示例,其中包含一个弹出窗口,下载成功。