Other Parts Discussed in Thread: CC2420, MSP430F1611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F1611 主题中讨论的其他器件:CC2420、
尊敬的所有人:
我目前正在尝试通过 UART 打印接收到的无线电封装器。
我正在使用 Mac OS、并尝试通过 PuTTy 打印该值、UART 的波特率设置为115200。 我正在使用的无线电芯片是 CC2420、因为它是给我的。
但是、我无法使其正常工作、但我认为代码应该能够在终端上打印。
你们有什么可能的帮助吗?
谢谢你