This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:通过 UART 打印接收到的数据包、

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420, MSP430F1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652395/msp430f1611-printing-over-uart-of-the-received-packet

器件型号:MSP430F1611
主题中讨论的其他器件:CC2420

尊敬的所有人:

我目前正在尝试通过 UART 打印接收到的无线电封装器。

我正在使用 Mac OS、并尝试通过 PuTTy 打印该值、UART 的波特率设置为115200。 我正在使用的无线电芯片是 CC2420、因为它是给我的。

但是、我无法使其正常工作、但我认为代码应该能够在终端上打印。

你们有什么可能的帮助吗?

谢谢你

e2e.ti.com/.../01bsp_5F00_radio_5F00_rx.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yong、

    我不确定您使用哪种芯片通过 UART、CC2420打印数据? 我无法获取有关 MSP430F1611的任何系统信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢你的答复。

    我正在尝试通过 UART 从 MSP430F1611打印数据。 我正在使用的模块实际上被称为 TelosB、它是具有 CC2420的 MSP430。

    CC2420用于无线电通信、然后这些数据通过 SPI 发送到 MSP430。 现在、我尝试使用 UART 在 termina 上打印这些原始值、但似乎无法打印出任何内容。

    我已经逐步尝试过,这意味着我可以打印一个简单的 sentnece,如"Hello,Word"。

    谢谢你

    此致

    Yong Kim

    e2e.ti.com/.../telosMote.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会遇到运行时问题。 尝试使用断点来监视要在运行的应用程序中打印的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yong、

    您是否像 Mike 所说的那样调试了案例?

    由于您在大约2周内未收到反馈、我想将其设置为 TI 认为已解决的结果。 请随时在此处回复您的反馈。