请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC3100、 MSP432P401R、 BOOSTXL-EDUMKII我有一个 MSP432P401R LaunchPad 以及一个 BOOSTXL-EDUMKII 教育版 BoosterPack 和一个 WiFi CC3100 BoosterPack。 从学校获得代码、其中麦克风(BOOSTXL)会对环境发出的噪音进行采样、而不是由 CC3100通过 UDP 发送到我的笔记本电脑。
是否有关于要使用的不同音频采样格式的建议?