This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 UDP 获得音频样本的最佳音频格式

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653004/best-audio-format-for-audio-samples-via-udp

主题中讨论的其他器件:CC3100MSP432P401RBOOSTXL-EDUMKII

我有一个 MSP432P401R LaunchPad 以及一个 BOOSTXL-EDUMKII 教育版 BoosterPack 和一个 WiFi CC3100 BoosterPack。 从学校获得代码、其中麦克风(BOOSTXL)会对环境发出的噪音进行采样、而不是由 CC3100通过 UDP 发送到我的笔记本电脑。

是否有关于要使用的不同音频采样格式的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、

    您可能需要查看此示例 processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Wi-Fi_Audio_Application (16位线性 PCM 音频通过 UDP 通过 WiFi 在器件之间传输)

    要将音频流式传输到移动应用程序或 PC、您需要通过 UDP 实现接收/发送和回放/录制16位线性 PCM 音频。

    希望这对您有所帮助。

    David