This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:时钟部分出错。

Guru**** 2604775 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, TIDM-FRAM-WATERMETER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652310/ccs-msp430fr4133-error-in-the-clock-section

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: TIDM-FRAM-WATERMETER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将定制 MSP430FR4133板用于水表、这与现场提供的板类似、唯一的区别是我的水表中没有使用 LCD 引脚。 我还使用了站点中提供的相同源代码、但问题是代码卡在时钟环路中

void clock_Config()

P4SEL0 |= BIT1 + BIT2;//选择引脚4.1引脚4.2作为晶振功能
操作

CSCTL7 &=~(XT1OFFG + DCOFFG);//清除 XT1和 DCO 故障标志
SFRIFG1 &=~OFIFG;                                                //代码卡在这里…
} while (SFRIFG1 & OFIFG);//测试振荡器故障标志

CSCTL4 = SELA_XT1CLK;//重要。 选择 ACLK = XT1 = 32768Hz

我没有收到任何错误、但代码未运行。 有人知道这可能是什么问题?

以下链接提供了电路板原理图和源代码

TIDM-FRAM-WATERMETER - www.ti.com/.../TIDM-FRAM-WATERMETER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamalesh、
    请检查电路板上的 XT1晶振。 晶体似乎无法正常工作。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hi Cash Hao
    我已经检查过、甚至用另一个替换了它。 但代码卡在同一循环中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    重新对电路板进行流处理后,我的问题得到了解决。 谢谢你