请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR4133 主题中讨论的其他器件: TIDM-FRAM-WATERMETER
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我将定制 MSP430FR4133板用于水表、这与现场提供的板类似、唯一的区别是我的水表中没有使用 LCD 引脚。 我还使用了站点中提供的相同源代码、但问题是代码卡在时钟环路中
void clock_Config()
{
P4SEL0 |= BIT1 + BIT2;//选择引脚4.1引脚4.2作为晶振功能
操作
{
CSCTL7 &=~(XT1OFFG + DCOFFG);//清除 XT1和 DCO 故障标志
SFRIFG1 &=~OFIFG; //代码卡在这里…
} while (SFRIFG1 & OFIFG);//测试振荡器故障标志
CSCTL4 = SELA_XT1CLK;//重要。 选择 ACLK = XT1 = 32768Hz
}
我没有收到任何错误、但代码未运行。 有人知道这可能是什么问题?
以下链接提供了电路板原理图和源代码
TIDM-FRAM-WATERMETER - www.ti.com/.../TIDM-FRAM-WATERMETER