This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:用于获取 BSL 校验和 CKL 和 CKH 的格式。

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652502/msp430fr2033-a-formla-to-obtain-bsl-checksum-ckl-and-ckh

器件型号:MSP430FR2033

您好!

我们正在尝试了解标题为器件型号的 BSL 校验和计算。

我们在 slau319第10页找到了一个公式。

它与 slau319中的示例相匹配。 而是 slau550。 请给出建议。

 

我的客户希望 在其主机处理器中实现计算和 BSL 主机功能。

 

 

SLAU550j: 请告诉我们 一个公式以获得 CKL AD CKH。


 

 

SLAU319o P10: 我认为 该公式对 MSP430FR2033不太适用。


 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    MSP430FR2033使用与 MSP430闪存器件相同的 CRC-CCITT 多项式:F (x)= x^16 + x^12 + x^5 +1。 您可以使用在线 CRC 计算器(CRC-CCITT 0xFFFF)来验证所显示的校验和、方法是只输入数据包的 BSL 内核命令部分(中的阴影部分、CMD 至 MSG 或者 Dx 的末尾): www.lammertbies.nl/.../crc-calculation.html

    此致、
    Ryan