This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:ESI 通道将在重启后被错误触发

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652131/msp430fr6989-esi-channel-will-be-error-triggered-after-restart

器件型号:MSP430FR6989

器件连接到传感器进行测试、通道将在重启后被错误触发。 使用 FlowESIGUI 软件()生成的 TSM_AUTO_CAL(),每次重新启动时 ESITSMx 值都不同。

然后我尝试直接写入由 TSM_AUTO_CAL ()生成的 ESITSMx、但这会导致通道被错误触发。 例如、如果我使用0、1和2个通道、1和2个通道将被错误触发。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jianyang,
    您从何处获取 FlowESIGUI? 我认为它不是由 TI 提供的。 如果您有任何软件问题、请参阅 ESI 流量计示例代码。 代码就在这里。 www.ti.com/.../tidc583。请尝试这个。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么说 FlowESIGUI 不是 TI 提供的。 您可以尝试测试吗?
    www.ti.com.cn/.../flowesi-gui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第一次听说它。 我要试一下。

    此致、

    现金 Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jianyang,
    该器件每次上电时都需要校准 TSM 和 DAC 值。 重新启动 MCU 时、需要再次运行校准过程。
    2.校准数据(TSM 和 DAC)每次可能略有不同。
    3.如何直接向 TSM 写入数据? 您可以共享您的代码吗?

    此致、
    现金 Hao