请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 器件连接到传感器进行测试、通道将在重启后被错误触发。 使用 FlowESIGUI 软件()生成的 TSM_AUTO_CAL(),每次重新启动时 ESITSMx 值都不同。
然后我尝试直接写入由 TSM_AUTO_CAL ()生成的 ESITSMx、但这会导致通道被错误触发。 例如、如果我使用0、1和2个通道、1和2个通道将被错误触发。
如何解决此问题?