This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR6989:MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 传统模块更新失败

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSPDS, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651574/ccs-msp-exp430fr6989-msp430-error-msp-fet-ez-fet-legacy-module-update-failed

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FETMSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

我目前有2个 MSP EXP430FR6989 MSP LaunchPad。 我无法将代码刻录到其中之一。 每当我尝试刻录代码时、都会弹出一条错误消息  

"MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。  更新过程中请勿拔下接口插头。"

当我尝试更新驱动程序时,会弹出下一个错误,提示"MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 传统模块更新失败",错误可能是什么?

另一个 LaunchPad 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保一次仅将一个 MSP LaunchPad 连接到计算机。 此 MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 之前是否使用过、其版本号与工作单元是否有任何不同? 您是否尝试过使用 IAR 或 FET-Pro430等其他编程器、或安装 MSPDS 低级驱动程序?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一次仅连接一个 MSP。
    是的,我同时使用这两块板(每个板都由单独的计算机供电)来用于应用程序。 他们在工作。
    不、我只是在使用 Code Composer Studio。
    两个 LaunchPad 都使用相同的驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您知道两个 MSP-FET 安装了相同的驱动程序、但相同的 CCS 版本请求更新其中一个、而不是另一个? 您是否曾尝试忽略升级请求? 确保您的 USB 电缆长度尽可能短。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢兄弟。

    现在它正在工作。