请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR6989 主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF、 MSP-FET、 MSPDS、
工具/软件:Code Composer Studio
我目前有2个 MSP EXP430FR6989 MSP LaunchPad。 我无法将代码刻录到其中之一。 每当我尝试刻录代码时、都会弹出一条错误消息
"MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。 更新过程中请勿拔下接口插头。"
当我尝试更新驱动程序时,会弹出下一个错误,提示"MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 传统模块更新失败",错误可能是什么?
另一个 LaunchPad 工作正常。