主题中讨论的其他器件: MSP432P401M
大家好、
我正在设计自己的 MSP432P401R 控制器板。我使用 XDS100V3仿真器调试了简单的 LED 闪烁代码。 我在调试过程中收到以下错误、在加载程序时收到错误:-
Cortex_M4_0:闪存编程器:验证错误。 写入闪存失败!
我尝试了恢复出厂设置、但它不起作用。我还更新了 CCS。
经过一段时间 我再次调试代码 后、我收到以下错误:-
"连接到目标时出错:
(错误-182 @ 0x0)
控制器检测到一个与自身接近的电缆断开。
用户必须将电缆/仓体连接到控制器。
(仿真包5.0.872.0)
电流突然在10mA 至70mA 之间波动、如电源所示。是否有任何有关 MSP432P401R 控制器的设置?
我尝试使用 相同的仿真器在两个单独的 MSP432P401M 控制器板上调试代码、它工作正常、没有任何错误。
CCS 版本:-v7
有什么解决方案??