This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:MSP430封装变得潮湿。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RHB32A, MSP430I2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/651511/msp430i2021-msp430-package-is-getting-wet

器件型号:MSP430I2021
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RHB32A

您好!

封装的 MSP430是发生了 Wet 的问题。

问题是下一组设置。
MSP-TS430RHB32A

问题发生的方式如下。
1.打开目标板框。
2.将目标板从包中取出。
3.从磁带中取出 MSP430i2021器件。
4.打开目标板插座。
5.在插槽中设置 MSP430器件。
6.合上目标板的插座。
7.等待几分钟。 (10分钟内)
8.打开目标板插座。
9. MSP430器件粘在插座的盖子上。

当 MSP430从盖子上取下时、与插座接触的部件会被浸湿。
办公室里发生了这个地方,湿度很低。

潮湿条件是插座和 MSP430封装接触的地方。

这个问题过去发生过、不仅这个组发生了、而且还发生了其它 MSP-TS430RHB32A。


一个问题
·这是什么液体?
·发生什么事了?
·如何防止它发生?

粘滞

扩展比较。  左湿、右干(未在插槽中设置设备)、  

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 da:

    谢谢发帖、我能理解您的顾虑! 我对其进行了研究、我们收到了一批电路板在电路板制造过程中有一些残留物的信息。 建议使用助焊剂去除剂清洁电路板(尤其是插座内部的关注区域)-这应解决问题、并采取措施帮助防止未来在这些类型的插座电路板上出现这种情况。 感谢您发帖、我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    即使我在问题发生后擦拭液体、液体也会从插座和器件之间的接口流出。
    我认为这种液体在制造过程中有很多残留物、但不足以进行清洁?

    此问题在 MSP-TS430RHB32A 和 MSP430i20xx 中得到确认。

    有制造残留物、这种液体到底是什么?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    [引用 user="da"]有一个制造残留物,这种液体到底是什么?

    它是残余磁通。 这就是为什么建议使用 助焊剂清洁剂来帮助更有效地去除残留物的原因。

    此致、

    Katie