请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430F2234在 Win10中、应用 程序在 MSP430发送0x10 (linefeed)之前无法接收数据包。 它尝试使用 Teraterm 4.95。
数据包的每一行以 CR+LF 结尾。
- 与 MSP430的首次通信是成功的。
- 关闭 Teraterm、然后执行 Teraterm。 它会自动打开一个 COM 端口。
- 尝试由 MSP 430发送数据包。 但在 MSP430发送0x10之前、Teraterm 无法接收数据包。
可以有人指导吗?