This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2234:在 MSP430发送0x10 (linefeed)之前无法接收数据包

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647233/msp430f2234-cannot-receive-packets-until-sending-the-0x10-linefeed-by-msp430

主题中讨论的其他器件:MSP430F2234

在 Win10中、应用 程序在 MSP430发送0x10 (linefeed)之前无法接收数据包。 它尝试使用 Teraterm 4.95。

数据包的每一行以 CR+LF 结尾。

  1. 与 MSP430的首次通信是成功的。
  2. 关闭 Teraterm、然后执行 Teraterm。 它会自动打开一个 COM 端口。
  3. 尝试由 MSP 430发送数据包。 但在 MSP430发送0x10之前、Teraterm 无法接收数据包。

 可以有人指导吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 MSP430F2234 MCU 和 Tera Term 之间使用的通信协议是什么? F2234如何连接到您的计算机?

    您是否能够为 F2234打开调试会话或测量 F2234与计算机之间的逻辑数据信号以查看它们是否符合预期? 如果 F2234似乎正在正确地发送和接收数据、则问题可能出在 Tera Term 应用程序如何缓冲其接收的数据、您可能需要在 Tera Term 特定论坛上发帖以查找答案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够找到解决方案或进行任何更新?

    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭线程。