尊敬的 TI 专家:
我的一位客户正在使用 MSP432开发充电中心、该中心可以通过 I2C 总线控制多个移动电源的充电。 他们发现 MSP432会消耗很大的电流、大约800mA、有时将 I2C 电缆插入 MSP432板时、概率约为20%。 在这种异常状态下、MSP432的所有硬件功能和软件功能均正常、但 MSP432中的电流将增加到800mA、MCU 将变热。 如果它们复位 MSP432、则电流会恢复正常值、一切正常。 他们怀疑此问题是由插入电缆时的 ESD 引起的、因此他们在 I2C 总线上添加了 ESD 保护器和小电阻、但似乎无法正常工作。 您对此问题有什么建议吗? 非常感谢。