This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:偶尔会消耗大电流

Guru**** 2602205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/649294/msp432p401r-big-current-consumption-occasionally

器件型号:MSP432P401R

尊敬的 TI 专家:

我的一位客户正在使用 MSP432开发充电中心、该中心可以通过 I2C 总线控制多个移动电源的充电。 他们发现 MSP432会消耗很大的电流、大约800mA、有时将 I2C 电缆插入 MSP432板时、概率约为20%。 在这种异常状态下、MSP432的所有硬件功能和软件功能均正常、但 MSP432中的电流将增加到800mA、MCU 将变热。 如果它们复位 MSP432、则电流会恢复正常值、一切正常。 他们怀疑此问题是由插入电缆时的 ESD 引起的、因此他们在 I2C 总线上添加了 ESD 保护器和小电阻、但似乎无法正常工作。 您对此问题有什么建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、
    感谢您在我们的论坛上发帖。

    我想了解一些背景详细信息、以帮助回答您的问题。

    1.您使用的 MSP432P401R 器件的版本是什么?
    2.什么是硬件板-这是 LaunchPad 等 TI 板还是您的定制解决方案?
    I2C 线路如何连接高电平?
    4.您用于 ESD 保护的器件是什么?

    此问题可能与发布的勘误表 PORT31有关、该勘误表通过在 I/O 上使用串联电阻器来缓解、这可能会导致闩锁发生。 勘误链接: www.ti.com/.../slaz610l.pdf

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    非常感谢您的支持。 这很有帮助。 MSP432裸片版本为 C。硬件是客户的解决方案。 下面是 I2C 方框图。 连接4.7K 并受到 ESD 保护。 我已附上 ESD 的数据表。

    由于它们总共需要 12条 I2C 总线、因此 大多数 I2C 总线  实际上是 GPIO、并由软件完成。


    我读了 PORT31、  它说 串联电阻应大于100R、因为客户的串联电阻为33R。 我将告诉客户更改此电阻 。  如果它不起作用、您能提供更多建议吗? 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../ESD9B5VL-_2D00_-Rev-1.5.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在您添加大于100的电阻器后、问题已经解决了?

    此致