This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2332:MSP 未通电时的 ESD 二极管电流

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/648557/msp430g2332-esd-diode-current-when-msp-is-not-powered

器件型号:MSP430G2332

您好!

 

我对 MSP430G2332的内部 ESD 二极管电流有疑问。

 

我在 E2E 上找到了一些类似的帖子并阅读了 SLAA689应用手册、但我不相信以下情况是否安全。

 

下面是我要确认的情况。

 

传感器输出最大为7V。 该传感器输出通过1MOhm (高)/820KOhm (低)电阻分压器连接到 MSP430G2322的 AD 输入。

即使 MSP 未通电、该传感器也始终通电。 这意味着、尽管 MSP 未通电、但可以将特定电压输入到 MSP 的 AD 输入端。

但由于电阻分压器、电流小于7uA。 它小于内部二极管电流限制。 这种情况是否安全?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 TI 同事将为您提供官方答案、但即使二极管将处理电流、也很有趣的是、看看该电流是否会为 Vcc 上的电容器充电、使 G2332导通或尝试、 或循环打开和关闭。 一位朋友在回来后通过 JTAG 接头将新固件刷写到 G2231电路中。 闪存成功、然后他注意到在闪存操作期间、G2231未通电。 事实证明、电流流入/RESET、通过 ESD 二极管流向 Vcc、这为擦除和闪存提供了足够的电源、这是一组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goerge、我经常会遇到这种情况。

    由于 MSP430功耗极低、因此在设计时应格外小心、因为任何电压可能高于最小 Vcc 的 IO 引脚都可能通过钳位二极管驱动整个 MCU。 EEVBlog 一个有关它的出色视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部二极管电流限制会告诉您二极管何时烧断。 7 µA 低于此限值、因此芯片不会损坏。

    但是、不能保证芯片能够正常工作。
    µA MSP MΩ 消耗7 μ A 以上的电流、1 μ A 电阻器上的额外压降将激活 BOR、但如果 Vcc 上有一个电容器、它可能具有足够的电荷以防止电压下降过多、 µA 允许 MSP 以最大7 μ A 的平均电流运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    我同意你的意见。 我还将与 MSP430设计团队确认这一点。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我会告诉您、您不应将任何引脚上的电压与 VCC + 0.3V 之间的连接超过–0.3V、如器件数据表的 P17中所述。
    当 MCU 在引脚配置之前未通电或刚通电时、引脚状态不确定、因此 AD 引脚上的电压电平可能超过为引脚施加的最大电压。
    另一方面、我同意 Clemens 的观点、即即使 MCU 未通电、MCU 也会在将7V 电压连接到 AD 引脚的情况下激活意外 BOR。

    我建议您使用电阻分压器对电压进行分压、以满足中的数据表引脚最大值。