Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2332
您好!
我对 MSP430G2332的内部 ESD 二极管电流有疑问。
我在 E2E 上找到了一些类似的帖子并阅读了 SLAA689应用手册、但我不相信以下情况是否安全。
下面是我要确认的情况。
传感器输出最大为7V。 该传感器输出通过1MOhm (高)/820KOhm (低)电阻分压器连接到 MSP430G2322的 AD 输入。
即使 MSP 未通电、该传感器也始终通电。 这意味着、尽管 MSP 未通电、但可以将特定电压输入到 MSP 的 AD 输入端。
但由于电阻分压器、电流小于7uA。 它小于内部二极管电流限制。 这种情况是否安全?
此致、
OBA