您好!
我目前正在尝试使用 MSP430FR4133开发霍尔感应 EVM。 此时、我将尝试获得稳定的 ADC 读数、并将其显示在 LCD 显示屏上。 此时、我似乎获得了给定输入值的样本的非高斯分布。 目前、我仅使用电池(当前为1.62V)、其中 RC 滤波器(1k、10nF)会导致通道 A0。 采样保持为256个周期、ADCCLK = MODOSC、时钟被8分频。 当我获取200个样本时、我得到 ADC 读数的以下分布。 您是否希望在使用该特定微控制器的测量中看到这种类型的分布? Bin 值对应于 ADCMEM 值。 我希望我的电压大约为502-503。
如果您怀疑布局有问题。 下面是我的布局的一个片段。 C11是10nF 滤波电容器、C40是微控制器。 当前 LCD 已禁用、未被使用。 到目前为止、其他相邻的 ADC 通道已接地。 不过、在对该问题进行故障排除后、我打算将每个问题用于不同的霍尔传感器。 顶层多边形覆铜是 VCC,底部多边形覆铜是 GND。