请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我使用的是 CCS 7.2.0.00013和仿真包7.0.48.0的 XDS200
我有一个全新的定制电路板、它采用 MSP432P401R 版本 D、
在 CCS 中、选择"Debug"返回的错误消息为: "the target indicates it is busy"
有什么建议吗?
提前感谢