请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有这个问题、一个包含128个空格的缓冲区(地址为0x20000200)、它会进入位于地址为0x20000280的 inglobe 结构、现在在我的程序中、该结构是必须的、我需要它来运行我的硬件、但当我复位缓冲区时、 它也会重置我的结构体。 我已经尝试优化全局变量、但它不会改变。 你有建议吗?
谢谢