Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, LM2904
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34、 LM2904
大家好,
我需要 10mA 输出 (0级和1级) , 我需要此输出 以 10kHz 的频率切换最大值。
该输出 应 遵循 P2.0上的内部比较器电平 ,但我有足够的时间捕获该值并使用其他引脚进行复制。
所以我的问题是: 库仑会将多个 GPIO 短接在一起 (确保自己 以正确的方式进行编程) ,以便获得 所需的电流电平?
引脚之间是否需要任何电阻器等?
还有其他想法吗?
此致
卡洛